This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813774/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

您好!

我们计划将 BQ24610用于我们的电池充电电路。

在参考设计中、您使用的电容器额定值为35V、从 PACK+到 GND

在我们的设计中、我们使用的是8.4V 电池。

我们是否可以为此使用额定电压为16V 的电容器。  

此致、

Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shafeeq、

    是的。  我们使用额定电容更高的陶瓷电容来补偿在陶瓷电容施加电压时出现的降额。  一般规则是使用预期最大应用电压为2倍的电容器。  电容器制造商可以提供降额曲线。  我还建议使用 X5R 或更好的电容器。

    此致、

    Jeff