This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:输出功率容量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162608/lm5177-output-power-capacity

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5176LM5170

大家好、  

我有一个应用:从输入电压9-40V 到输出电压30V/15A、输出功率为450W。

您能否就我们的零件是否可以处理这个您的城市提供一些意见? 如果没有、限制是什么?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 LM5177可能非常适合,但限制可能是系统的热性能,因为输入电流相当高,可能会使用两个并联器件,如本例中的 LM5176 (https://www.ti.com/lit/an/snva826/snva826.pdf ),另一个可能是 LM5170。 请告诉我们是否需要进一步的帮助。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的回复。

    LM5177和 LM5170都是外部开关 MOSFET、也不是集成开关 MOSFET、因此控制器的热性能会受到限制?

    您能帮您解释更多吗?

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    热性能与整个系统有关、因为可能需要散热器、布局可能变得困难、难以管理此类高电流。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan