This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:我想知道 LP2992输出电压!

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164188/lp2992-i-wonder-lp2992-output-voltage

器件型号:LP2992

你好!

我`m LDO 稳压器。

VIN = 5V 至 Vout =-5V

LP2992AIM5-3.3/NOPB 使用 Vin = 5V 至 Vout =-3.3V。

LP2992AIM5-5/NOPB 是 Vin =5V 到 Vout =-5V 正确。

NOPB 是什么意思?

VIN=5V 至 Vout=-5V 您可以推荐产品吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李相、您好!

    遗憾的是、LDO 无法使输入电压反相。 我认为混淆可能是由器件的命名规则引起的。  LP2992AIM5-3.3/NOPB 中的"5"和 LP2992AIM5-5/NOPB 中的第一个"5"不是指输入电压、而是指卷带数量/尺寸。

    如果您正在寻找输出电压为-5V 的负 LDO、 TPS7A39 可能是理想之选。 它的额定输出电流为150mA。

    如果您需要更高的输出电流能力、 TPS7A33 是一款负 LDO、其额定输出电流为1A。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如 Kelsey 在本例中提到的、我们可能建议使用反相电源。 您能否澄清系统中所需的电流和整个输入电压范围? 我们期待您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelsey、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan