This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:对于 Vin=2~12V Vout=3.3V 应用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165650/lm5155-for-vin-2-12v-vout-3-3v-application

器件型号:LM5155

您好、先生、

在 SEPIC 模式下、LM5155是否可以用于 Vin=2~12V Vout=3.3V 应用?

当 BIAS≥3.5V 时、它可以支持最小升压电源电压1.5V、对吧?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 是的、如果偏置 电压≥3.5V、则最小输入电压可以是2V。如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan