This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177电路输入和输出处的电容

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165641/lm5177-caps-at-input-and-output-of-the-lm5177-circuit

器件型号:LM5177

您好!

这个评估。 电路板原理图 (第12页)、对于4-40V 输入、有12V 9.4A 输出。 但是、当我尝试生成 webench(WBDesign)时、建议使用具有高电容的电容器。 由于这些电容器具有很大的尺寸、因此从机械角度而言、这会使我处于一个困难的位置。  因此、对于评估板和 webench 设计之间的这种双重性、您有什么建议呢? 我是否需要使用 Webench 建议的大电容器? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 webench 设计的链接、在文章中未重点介绍。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 严格来说、无需遵循 WEBENCH 设计、您可能需要在 Excel 工具中检查设计的建议最小电容、链接为 :https://www.ti.com/lit/zip/snvr519 

    请注意、在第12页的原理图中、C13是一个铝聚合物电容器、比其他陶瓷电容器更大(如 C8、C9、C10、C11、C12)。

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan