This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:有关 TPS548d21开关节点引脚与电感器的连接-电流密度的查询

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813571/tps548d21-query-on-tps548d21-switch-node-pins-connection-to-inductor---current-density

器件型号:TPS548D21

感谢 John,这与您之前的回答有关

根据 TPS548D21数据表、在考虑自然对流的情况下、评估板布局在 PG 9、图3和6上报告了低于测量温度的数据:

40A I OUT、测得的温度= 86C、IC = 66C 时的温升

30A I OUT、测得的温度= 75.3C、IC = 48.3C 时的温升

因此、我们预计对于25A 负载电流、温升应低于48.3C。

在本例中、我们预计 TPS548D21芯片附近最坏情况下的环境温度约为85C

 

能否提供两种情况下 IC 温度上升的估算值?

  1. 20A 输出负载电流
  2. 25A 输出负载电流。

无法   在线打开链接视图

Seetaram、

是的、功率密度很高。  在40A 输出电流下、您可能会看到温度上升75度。 C. 在25A 时应降低。  即使不考虑覆铜线迹、IC 本身以及输出输入电感器也会导致温度上升。  对于25A 输出、我预计温度上升约为25度。 C.小于或大约50度。 c: 这基于数据表中所示的测量热性能。  如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seetaram、

    我确信我们可以根据 TI EVM 板获得这两个输出电流的温升。  您可能知道、热性能在很大程度上取决于 PCB 设计。  EVM 包含六层2盎司铜。  两个是专用接地平面、另外三个具有显著的散热接地面积。  要获得相似的结果、您需要类似的 PCB 设计。  另一个值得注意的细节是、负载电流不会在 EVM PCB 上耗散、而是在外部。  如果您要供电的器件位于同一 PCB 上、这将导致自发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seetaram、

    如果 Vin = 12V、Vout = 1V 且 Fsw = 650kHz:

    估计温度上升为20度。 C 为20A、29度。 电流为25A。 基于上面的 PCB 信息。