This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211-Q1:无法在低输入电压下启动

Guru**** 1460400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166098/tps40211-q1-cannot-start-at-low-input-voltage

器件型号:TPS40211-Q1

大家好、团队成员

我的客户正在将我们的 TPS40211-Q1用作降压/升压控制器。

其用途是:输入电压范围为9~32V、输出电压为恒定电压27V。

客户工程师逐渐将输入电压从32V 降至9V、发现当电压降至16V 时、TPS40211-Q1 无法启动(BP 引脚无输出)。

当输入电压增加16.5V 时、器件可以开始正常工作。

我是否可以询问导致此故障的原因?

感谢您的支持、期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 客户使用什么拓扑(反激式或 SEPIC)? 此系统所需的最大负载电流是多少? 当输入电压下降时、器件可能会达到电流限制。 您能否提供 ISNS、GDRV、SS 和输出电压的原理图和示波器截图? 我们期待您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、EM

    客户使用 的拓扑是 Sepic 恒流模式。 恒定输出电流为1.5A、输出电压约为27V。

    客户怀疑芯片的内部 LDO 会触发保护并导致芯片关断。 目前、Vin 和 BP 之间串联了一个4.7K 电阻器、当 Vin=16V 时、芯片可以正常工作。
    此故障的原因可能是什么?

    我 将同时要求客户提供相关引脚的测试波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    输出连接了哪种类型的负载? 一旦电压升高一点、他是否有可能使用已经消耗1.5A 电流的恒流负载? 如果是、请让客户改为恒定电阻负载。 需要将输入电压提升到更高输出电压的转换器需要比输出电流更多的输入电流、尤其是在启动期间、如果已经施加负载、这可能会导致问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于我们尚未收到其他信息、我假设此问题已解决、我将关闭该主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、只需回复即可再次打开它或打开一个新线程。

    此致、
    Stefan