大家好、团队成员
我的客户正在将我们的 TPS40211-Q1用作降压/升压控制器。
其用途是:输入电压范围为9~32V、输出电压为恒定电压27V。
客户工程师逐渐将输入电压从32V 降至9V、发现当电压降至16V 时、TPS40211-Q1 无法启动(BP 引脚无输出)。
当输入电压增加16.5V 时、器件可以开始正常工作。
我是否可以询问导致此故障的原因?
感谢您的支持、期待您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
我的客户正在将我们的 TPS40211-Q1用作降压/升压控制器。
其用途是:输入电压范围为9~32V、输出电压为恒定电压27V。
客户工程师逐渐将输入电压从32V 降至9V、发现当电压降至16V 时、TPS40211-Q1 无法启动(BP 引脚无输出)。
当输入电压增加16.5V 时、器件可以开始正常工作。
我是否可以询问导致此故障的原因?
感谢您的支持、期待您的回复!