This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TSS 时序

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813966/tps548d22-tss-timing

器件型号:TPS548D22

大家好、团队成员

当客户连接 RMODE=56k Ω、VFB=0.5996V 时、TSS 变为3ms。 请检查以下波形吗? 我建议使用53.6k 欧姆、但我们想知道原因。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    IC 只有4个软启动时序(1ms、2ms、4ms 和8ms)。 对于4ms 和8ms、请仔细遵循第18页数据表上的指南7.5.1.3.1。 还请对 Rmode 使用1%容差。

    套件