This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:多个升压转换器的 SYNC 引脚的有用用法

Guru**** 2811325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171608/tps55340-helpful-use-of-sync-pin-for-multiple-boost-converters

器件型号:TPS55340

大家好。

对于混合信号器件(模拟器件和数字器件)、我需要具有多个电源轨、以使器件正常工作。
我需要:
适用于模拟输出电路的-36V 和+36V (最大电流500mA)
DAC 器件为-24V +12V (100mA)
5V 基准、3.3V 基准、2.5V 基准。 (用于 DAC 和数字部件 MCU、TFT 显示屏)
目标是通过12V 电源变压器为器件供电。

现在、我已经准备好使用 Webench 在各种配置中使用多个 IC 来实现它。

至少 TPS55340用于36和24V 电源轨、LM25776用于-12V 电源轨、以此类推。

我的意思是、在同一电路板上使用不同拓扑中的不同 IC 的问题在哪里?

SYNC 引脚是否有任何有用的用法?

非常感谢您提供的任何帮助。

此致。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在一个应用程序上使用多个 SMPS 没有问题。 这种情况甚至经常使用。

    在布局侧、应注意正确放置它们、以免在不同的 SMPS 之间产生干扰。

    如果您需要多个输出、并且能够承受一定的输出变化量、例如、P。在负载条件下、您可能还会考虑使用反激、因为这能够使用一个 SMPS (即使在负电压下)提供多个输出。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Stefano。

    该器件用于医疗应用、因此主要目标是尽可能降低噪声。 还要求通过 USB 5V 为器件供电、但我不知道这是否可行。

    目前、我无法通过 Webench 为模拟部件获取合适的+-36V 轨转换器、该模拟部件将包含通过 Howland 电流泵配置中的两个运算放大器获取的恒定电流脉冲发生器。 36V 是在1k Ω 负载上具有至少30mA 电流所需的电压顺从性。

    从12V 电压达到+-36V 对于我来说似乎是一项微不足道的任务、想象从5V 电压达到+-36V 电压是什么。 Webench 配置程序可放心使用至少22V 的输入。

    现在、我使用来自12V 直流主输入的 TPS55340为 DAC 创建了+24V 和-12V 电压

    是否允许以"级联"的方式从 DAC 的+24V 接入模拟级的输入?

    我不太相信使用此类配置不会在众所周知需要"干净"电源轨的 DAC 中引入噪声。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    很抱歉、我没有理解您的问题、但您已经检查了我们的可用参考设计。

    我认为、有些要求与您的要求非常接近、所有要求都已经过测试。

    我对要求进行了一些预先选择-我了解:

    TI 参考设计库

    (有时更容易松开规格以获得更好的建议、否则可能会被筛选掉。)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Stefan。 非常感谢链接。 现在、我可以学习更实用的设计并找到符合我目标的有用材料。 此致、谢谢