This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:交叉频率

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811872/lm25037-crossover-frequency

器件型号:LM25037

团队、  

我的客户正在考虑使用 LM25037:

我一直在使用 SLVA636 来帮助我计算环路补偿网络。 在给出的示例电路中的第5节中、写入 RHP 零点频率为3.6kHz。 但是、方程式9指出:

  ,可重写为 frhp=Rload/2 Pi LE  

在示例中、RLOAD = 6Ω Ω、LE = 20uH、这意味着 RHP 零点应为471kHz。

很明显,我错过了一些东西。 LE 表示什么电感?

此外,该示例指出:“选定的交叉频率为0.6 kHz,或 RHP 零点频率(3.6 kHz)的五分之一。” 现在,3.6kHz 的五分之一是0.72kHz,因此我猜工作中有一条经验法则。 在选择交叉频率时是否有更好的指导原则?

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    很抱歉 、我也找不到 LE 的位置、它看起来不像主电感 L。我对 交叉频率限制在0.6kHz 左右感到困惑、这是什么限制了交叉频率?  出于混淆的原因、我建议您直接联系 SW Lee。  
    在实际 电流模式升压转换  器中、交叉频率通常可以达到数千 Hz、这恰好小于本文所述的开关频率的十分之一。   应从实际调试中获得最佳交叉频率、该调试应 考虑相位裕度和 THD 等转换器性能。  


    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我联系了李相洙。

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括本白皮书作者 SW Lee 的回答:

    我们应该在升压转换器中使用等效电感(LE)进行计算。

    因此、f (RHPZ)将为:

    此外、在选择交叉频率时、我们需要考虑一些设计裕度。

    谢谢

    Viktorija