This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:使用 LM5085、LM5088或任何具有电流限制的降压转换器的锂离子电池充电器 CC CV 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40060, LM5088, LM5085, TPS40061, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809954/lm5085-li-ion-battery-charger-cc-cv-design-using-lm5085-lm5088-or-any-buck-converter-with-current-limit

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件:TPS40060LM5088TPS40061LM5117

我正在进行研究、以实现直流/直流 CC+CV、在0.5C = 5A 的情况下、通过48VDC 电源为10s4p 电池组充电。

我在电力电子领域非常新手。

只要使用任何具有电流限制配置的直流/直流(例如 LM5085、LM5088、TPS40060、TPS40061)并将电流保护设置为5A、同时将 Vout 设置为42VDC、就足够了? 在这种情况下、它是否会用作 CC+CV? 或者、我是否需要将转换为电压的输出电流馈送到 FB 以调节输出电流?

第一种方法有什么问题?

谢谢! 我对自己的无知感到抱歉。

PS:我在 LM5117上看到了应用手册执行 CC+CV 向 CM 引脚馈送、我只想知道这是否可能是一种更简单的方法。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、在为电池充电时、您不想妥协。

    您需要一个良好的恒流源。  我认为 LM5117是一个很好的开始。

    在 LM5117的产品页面上、您将找到可帮助您解决问题的应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fran 的回答。

    如果收到其他回复、我会将该主题帖上线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此功能。