请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 尊敬的所有人
´re 是一家重要的汽车公司
´re 设计包含 TPS54560DDAR 的电子系统
从3A 负载开始、降压 IC 比我们之前从其他供应商处降压的 IC (BD9G341AEFJ)变得过热
如果负载为4A、则 IC 因 Juntcion 过热而开启
如果是4A、则 Tcase 为120C (AgilentU1242 + K 热电偶)
PCB 是4层、实心接地层