This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS769:输出电容器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS769
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813916/tps769-output-capacitor

器件型号:TPS769

团队、  

我的客户喜欢 TPS76950、但他担心输出电容器的 ESR 要求为0.2至10 Ω:

除非没有其他方法、否则我不使用钽。 铝电解电容器可以满足此 10SVPS10M。 但是、如果价格为0.58美元、并且尺寸为0.58美元、我宁愿使用 MLCC。 ESR 要求的频率是相关的还是独立的(在整个频谱中意味着)?

MLCC ESR 随频率而变化、请参阅此网站 http://ksim.kemet.com/Plots/SpicePlots.aspx

对于 C0805C475K8PACTU 等类似产品,ESR 在接近1KHz 时得到满足,但它不会再次达到0.2欧姆的要求。 该上限为~ 0.07美元。

输入侧为直向。

单独使用此器件是否安全?

我是否应该增大该值以补偿小 ESR? 我使用了 Kemet 站点、0805 ESR 几乎相同、高达10uF。 外壳尺寸似乎不会影响 ESR。

我应该为它放置一个串联1欧姆电阻吗?

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

     应在电容器的谐振频率下满足线性稳压器的 ESR 要求。 这是电容器阻抗曲线上的最低点。  请记住、稳压器引脚和电容器之间会有一些迹线电阻、这会增加 ESR。  如果所需的电容器仍然不符合 TPS769稳定性的最低 ESR 要求、则可以添加一个外部电阻器、例如1 Ω、以确保您处于指定的 ESR 范围内。

    非常尊重、

    Ryan