This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513:有关功率耗散的问题2.

Guru**** 2559560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169957/ucc23513-ucc23513-questions-on-power-dissipation-2

器件型号:UCC23513

大家好、  

我已经在下面询问  了 UCC23513:有关功率耗散的问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

客户仍有更多问题  

如上所述  

"  如果建议的最大值为16mA、绝对最大值如果建议值为25mA。 但是、最大 PD1 = 40mW 和55mW 是指输入侧可以耗散的最大功率。 这些数值由最高温度高达150摄氏度的仿真和测试确定、以确定最大安全限值。 因此、40mW 和55mW 值 是指驱动器可以处理的安全限值。 "  

然后  

A.如何获得40mW?  如果是16mA*2.1V*1/2,则仅为 16mW,而不是40mW。   

B. 40mW 和55mW 之间有何差异? 这是否意味着可以保证40mW 的长可靠性、55mW 意味着部件不会损坏?  

C. 150度是指 Tj 还是 Ta?  客户希望知道如何在实际情况下使用此功能。 如果是 Tj、那么如何限制实际用例、我们是否需要使用热阻来计算实际用例上的 Tj? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议最大值为40mW、最大绝对值为55mW。 这意味着驱动器将能够长期处理40mW 的功耗。 但是、如果它超过最大绝对值、则会随着时间的推移对驱动器造成损坏。  

    如下表所示。 最大 PD1在10mW 时列出。 这适用于列出的测试条件。 测试条件为 Ta = 25度、如果= 10mA、VCC = 20V。

    如您所知、驱动器可以在高达16mA、更快的 Fsw、Ta 等条件下实现更高的温度、而不是表中列出的温度。 下面框中列出的测试条件不是最大条件。 当我们的团队在各种不同条件下进行仿真和测试时、他们列出了40mW 作为建议最大值、50mW 作为绝对最大值。

    如果客户将其最大功率保持在40mW 或更低、则可以。 如果它们超过55mW、驱动器将损坏。 这些是 TI 确定的安全限值、不应交叉用于驱动器的安全功能和操作。

    您的客户关心的是什么? 他们是否计划达到55mW? 只要输入功率耗散保持在40mW 左右或低于40mW、就没有问题。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、  

    感谢您的回复、很抱歉您迟到了回复。  

    我的客户的主要问题是如何使用此推荐值和最大绝对值。  

    40mW 和55mW 之间的差异很明显。  

    如前所述、将输入功率保持在低于40mW 的水平是安全的、但得到40mW 的仿真条件是什么?是150C Ta 还是150C Tj?  

    如果温度为150C Tj、则客户需要考虑 Ta 和热阻以获得实际 Tj 以限制使用。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Ta 被用作被测试的参数。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、  

    感谢您的回复。

    很明显 、为了 实现长期可靠性、我们需要将输入功率限制在40mW @-40 ~125C Ta 以下。  

    BRS

    假设