This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:TPS7A78在全桥整流器的前面是否包含一些电路保护

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813277/tps7a78-tps7a78-incluse-some-circuit-protection-in-the-front-of-full-bridge-recitifier-or-not

器件型号:TPS7A78

你(们)好,先生。

请帮助检查

(1)   对于此交流/直流应用、C6、R5额定电压以及应使用的封装尺寸是多少

(2)   是否在全桥整流器的前面倾斜一些电路保护。

(3)   对于 C3、我的计算结果是168uF、但我在这里使用220uF、这个值是可以的

e2e.ti.com/.../TPS7A78_5F00_PIC_5F00_project.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您关注我们的 TPS7A78智能交流/直流 LDO。 器件数据表和 Evolution 模块 EVM提供了大量信息、可帮助您开始设计应用。但是、TI 建议您为设计进行原型设计、以便为您的终端应用获得所需的结果。
    对于您的问题:


    电路原理图中的电容压降 Cs C6的额定值应能够处理峰值 VAC 电源。 对于浪涌电阻器 Rs、原理图中的 R5应计算为 VAC (峰值)/2.5A。  数据表第8.1.2和8.1.3节分别介绍了 CS 和 Rs 值。


    不过、如果您谈论的是照明、 然后,如 EVM 用户指南中的图7和图8所示,建议在 VAC 电源上使用 MOV 或 TVS,Rs 值应根据 TPS7A78数据表第8.1.3节中所述的此类器件的峰值钳位电压计算


    3.我看到您使用的是 HB 配置,168 uF 电容表明您的负载电流~ 48 mA。 如果我的理解是正确的、那么额定电压超过35V 的220uF 应该是可以的。

    我还想就您的原理图发表一些意见;


    答:您的 C2和 C1需要的电压额定值分别为16V 和10V、如数据表中针对这些引脚的引脚功能表中所述。 我们正在更新器件完整版的器件数据表、因此 CSC2-引脚电压额定值存在差异、CSC2+和 CSC2-引脚的额定电压应为10V。


    b:R1电阻器 kΩ 为20k Ω 而不是1MΩ Ω、这也是数据表更新过程的一部分、将 RPFD 的最大值从1M 更改为20k。 在此基础上、计算出的 R2值将在1.6kΩ μ V 范围内。


    再次感谢您关注 TPS7A78器件、如上所述、希望获得此帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Haidar。

    谢谢你

    Besdies、我们为应用定义了 TPS7A78器件、   

    电路原理图中的电容压降 Cs C6的额定值应能够处理峰值 VAC 电源。 至于浪涌电阻器 Rs、原理图中的 R5应计算为 VAC (PEAK)/

        2.5A。 数据表第8.1.2和8.1.3节分别介绍了 CS 和 Rs 值。  

     (如果这是由最大值指定的、您能否检查定义、那么它应该直接在数据表中指定)

     

    2. CS 和 Rs 可为设备电桥提供保护、但是、如果您谈论的是照明等 HV 瞬态危险、则建议在 VAC 处使用 MOV 或 TVS

    如 EVM 用户指南中图7和图8所示,Rs 值应根据 TPS7A78数据表第8.1.3节中所述的此类器件的峰值钳位电压计算   

    我是否可以跳过这个瞬态组件、因为我想这个芯片具有保护自身的功能、这在部分中不是强制性的。 您能问 TI 它是否可以在不使用 MOV 或 TVS 的情况下通过稳压。 它还可以节省电路板的成本和空间。

     

    3.我看到您使用的是 HB 配置,168 uF 电容表明您的负载电流~ 48 mA。 如果我的理解是正确的、那么220 μ F 的值大于

    35V 额定电压应该正常。 (这是全桥二极管 MB10S https://www.diodes.com/assets/Datasheets/MB10S.pdf、 因此它应该大约为100mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    1.可用于应用的最大 VAC 电源电压取决于能否使用能够处理此类电压的高电压电容压降电容器、因为大部分 VAC 电源电压将在该电容器(C)上下降、这就是没有的原因 数据表中指定的特定最大 VAC 电压。 数据表的第8.1.2和8.1.3节中都指定了这一点、但正确的是、它需要更多的澄清、而这正是我们目前正在为未来几个月的数据表即将修订版而努力的。

    2.瞬态分量,如 TVS、MOV、保险丝... 等等。您所指的是系统级保护、不在 TI 设计范围之内、通过法规。 TI 建议为客户设计进行原型设计、以获得所需的结果。 对于 Cs 和 Rs 分量、电容压降 Cs 的适当大小和额定电压可确保 AC+/AC-引脚上的电压保持在建议的工作条件内、与 Rs 类似、以确保浪涌电流通常在100us 或更短的时间内、即在建议的工作条件下。

    3.对于输出电压为3.3V 的全桥100mA 负载电流、根据数据表第8.1.4节、CSCIN 电容器的最小尺寸应为;

    A - 140uF (如果使用60Hz VAC)

    B- 170 uF (如果使用50Hz VAC)

    再次感谢您对 TPS7A78器件的关注、如果您有其他问题、敬请告知。

    BR、

    Haidar