This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62086:低电流运行

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62086
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168041/tps62086-operation-at-low-currents

器件型号:TPS62086

在我们拥有的项目中、我们需要3.3V 的输出电压和3.35V 的最小输入电压(来自锂离子电池输出)、在此状态下、我们将器件设置为深度睡眠模式、从而获得120uA 的电流消耗。  数据表和工作台介绍了效率和功率周期图、但未显示在微安范围内电流/负载情况下稳压器的行为。

因此、我们想知道在 这 种低功耗情况下稳压器的行为。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    感谢您的参与。

    我想我们已经在另一个威胁中讨论了同一器件、但问题不同。 输入电压和输出电压规格看起来相似。 它是同一个项目吗?

    供参考(+) TPS62086:电池耗尽并充电后输出错误。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

    TPS62086采用 DCS-Control 拓扑。 在轻负载条件下、该器件以 PFM 模式运行以实现更高的效率。   

    有关 DCS-Control 的更多信息、请参阅此应用手册(高效、低纹波 DCS-Control 可提供无缝 PWM/节能转换)。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是同一个项目、但有两个不同的问题。 让我们查看应用手册。

    但现在、我可以提出以下问题:在 TI webench 中的图形中、当电流大于1mA 时、效率小于90%、我们看不到电流小于1mA 时会发生什么情况、因此我们是否可以假设效率相同 对于小于1mA 的电流、(大于90%)对于以微安为单位的电流?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Asael、

    感谢您对该项目的了解。

    现在、我没有关于 TPS62086在极低负载电流下的效率的信息。 我无法保证120 uA 时的效率是相同的。  

    我将在获取数据后返回给您。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  

    获得数据后、请告知我们。  谢谢、Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    请查找100uA 至100mA 范围内的效率测量结果。  

    测试条件:VIN = 4.2V、Vout = 3.3V、温度= 25 °C

    使用 TPS62086EVM 执行的测试(TPS62085EVM_169用户指南(TI.com))

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:D.

    您能帮助我们在3.35V 和3.4V 的电压下以相同的电流进行测试吗? 请告诉我这是不是可能的。

    此致、Asael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    请查找100uA 至100mA 范围内的效率测量结果。  

    测试条件:VIN = 3.35至3.4V、Vout = 3.3V、温度= 25 °C

    使用 TPS62086EVM 执行的测试(TPS62085EVM_169用户指南(TI.com))

    当您在某个点运行条件时、器件似乎会进入100%占空比模式。

    请在此处查找有关100%占空比模式的更多信息(了解低功耗直流/直流转换器中的100%模式(TI.com))

    如果您没有任何其他问题、请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Mohedin。

    另一个问题是 、为了了解器件处于100%占空比时应达到的电流消耗、我们知道高侧 MOSFET 始终处于导通状态、低侧 MOSFET 始终处于关断状态、 RDS (ON)是否是计算电流消耗时唯一需要考虑的因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    当器件以100%占空比模式运行时、流耗将取决于以下因素:

    侧 MOSFET 导通

    2.电感器 DCR

    3. PCB 布线电阻

    控制电路导致的 IC 电流消耗始终开启(高侧 FET 电流感应电路)、 高侧 FET 的栅极驱动器电路。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Moheddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、

    请单击 "已解决"以关闭威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。