This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:如何在两个象限中运行?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055, TPS40057, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812559/tps40057-how-can-it-operates-in-two-quadrants

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件:TPS40055LM5170

您好!

在数据表中、TPS40055和 TPS40057可以在两象限中运行。

1、这是否意味着电流可以从输入流向输出、也可以从输出流向输入?

2.如何实现这一点? 没有方向引脚。  

3.当电流从输出流向输入时,可以将其视为升压转换器,对吧? 器件将如何调节输入电压?

唯一的区别是 TPS40057可以处理预偏置输出。 预偏置输出是否意味着输出在输入端通电之前通电?

例如、我需要将15V 输入转换为12V 输出。 当输出由于某种原因被加电至8V、并且在该15V 输入加电后、TPS40057会将输出调节至12V、但 TPS40055无法处理这种情况、对吧?

我的客户需要制作一个15V 至12V、400W 的双向降压转换器。 该器件是最合适的器件吗? 该器件可实现多大的额定功率? 我在数据表中找不到驱动电流数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我找到负责该器件的工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    当它谈到两象限时、它指的是电感器电流可以变为负值(FPWM 模式)而不是 DCM 模式。  这并不意味着该器件可作为双向电源运行。

    如果您需要双向电源、请考虑使用 LM5170。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPWM 模式是否意味着"强制 PWM"?

    与 DCM 模式相比、如果 FPWM 不能双向运行、它有什么优点(优点)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;FPWM 表示强制 PWM 模式。

    FPWM 模式允许使用一定数量的负电感器电流来维持  

    恒定频率运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助确认我对 TPS40055和 TPS40057之间区别的理解:

    例如、我需要将15V 输入转换为12V 输出。 当输出由于某种原因被加电至8V 时、并且在该15V 输入加电后、 TPS40057 随后将输出从8V 逐渐调节至12V、但 TPS40055 无法处理这种情况、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为57旨在启动至预偏置负载。