This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176:输出不稳定;开关信号异常

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170890/lm5176-lm5176-output-is-unstable-abnormal-switching-signal

器件型号:LM5176

我们有效率和不稳定输出问题。 除了输入电容外、我们没有更改 LM5176EVM 原理图中的任何内容。 我们设计了4个分层板。 无 负载时输出稳定、两种模式下的开关信号均正常。 但在升压模式下、电压输出不稳定、信号(SW1、SW2、HO1、LO1、HO2、 LO2)异常 、电路板 甚至无法提供稳定的输出@1A 负载。 降压模式输出比升压模式更稳定、但效率下降至76%。 此外、降压/升压模式不是稳定的@2A 负载

要求:  

输入电压:6V 至36V;输出电压:12V/10A 或18V/4A;Fsw = 250kHz;预期效率@4A 负载-超过90%

1.是否可以私下检查布局?

2. 是否可以在不更改4至6层 PCB 的情况下处理噪声?

3.如何提高效率?  

我们尝试了以下步骤、但失败了:  

  • 使用 LM5176快速入门工具@CCM 模式更新补偿元件。
  • 斜率和 SS 电容器更新
  • 已禁用断续和抖动模式。
  • 在不同的开关频率下尝试
  • 使用 新电路板构建并检查、但结果相同
  • 替换了 MOSFET 和 IC
  • 连接负载时元件根本不热

已连接升压模式开关信号。   

CH1 - VOUT 12V;CH2-SW1 @无负载

  

CH1 - VOUT 12V;CH2-SW2 @无负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-HO1 @无负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-LO1 @无负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-HO2 @无负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-LO2 @无负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-SW1 @14W 负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-SW2 @14W 负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-HO1 @14W 负载

  

CH1 - VOUT 12V;CH2-LO1 @14W 负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-HO2 @14W 负载

CH1 - VOUT 12V;CH2-LO2 @14W 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  Munkhchimeg、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您说您使用的设计与 EVM 相同。

    您是否也使用了与在 EVM 上相同的布局?

    您能否共享原理图和电路板布局以进行审阅?

    您可以通过私人邮件发送布局。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我通过私人消息附加了原理图和 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Munkhchimeg、

    我可以打开原理图和布局、但无法匹配原理图和布局中的元件标识符。

    因此、我无法在原理图中找到组件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan。 我最近发现、输入电压下降的原因是香蕉插头电缆。 我没有完成足够的效率测试。 但是、现在使用它就足够了。 感谢您的善意。