This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:热敏电阻选择

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170921/bq25618e-thermistor-selection

器件型号:BQ25618E

大家好、

客户要求建议 在 PCB 上焊接采用 SMT 封装的 NTC 热敏电阻以监测温度。 请参阅以下详细信息:

当 T1设置为0°C 且 T5设置为60°C 时、T2可编程为5.5°C/10°C (默认值)/15°C/20°C、T3可编程为40°C/
45.5°C (默认值)/50.5°C/54.5°C  

我希望你能提供帮助。

非常感谢!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    d/s 建议使用103AT-2热敏电阻。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    SMT 封装中是否有103AT-2以外的首选器件? 此外、103AT-2是否适合上述 T1 ~ T5的条件?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    有关 RT1和 RT2计算器工具、请访问 https://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然该原理是针对 BQ2589x 开发的、但原理相似、只需稍作更改即可用于 BQ2561x。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    有关 RT1和 RT2计算器工具、请访问 https://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然该原理是针对 BQ2589x 开发的、但原理相似、只需稍作更改即可用于 BQ2561x。

    如果所选的热敏电阻具有与计算工具的"热敏电阻103A"选项卡中列出的相同的电阻特性、则应能够达到上述条件。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    感谢您的建议、您能告诉我我如何使用它、我应该做什么小改动?

     告诉我 在公式中可以在哪里找到 VT1和 VT5。 VT1 = VCOLD;VT5 = VHOT?

    此外、VCOLD/VCOOL/VWARM/VHOT 的默认值为4.40/4.10/2.69/2.06。 它们是固定值吗? 如果没有、如何获取 VCOLD/VCOOL/VWARM/VHOT 的电压?

    例如、如果我将 NCP15X103D03RC 作为 NTC (28K@0、18.5K@10、4.8K@45和3@60)、VT1和 VT5上应该有什么值?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    请参阅 d/s 第10-11页上的特性表充电模式热敏电阻比较器规格 Vt1=73.3%、VT5=34.2%。 VT1和 VT5不可调节。

    VCOLD/VCOOL/VWARM/VHOT  是计算结果、即 VREGN x VT1/VT2/VT3/VT5。 VT2和 VT3可通过 REG0C[3:0]进行调节。

    3.如果设计需要 t1=0C 和 t5=60C、则 R_COLD (0C)应为28K、 R_HOT (60C)=3K。

    用户只能定义 T1和 T5来计算 RT1和 RT2、 T2和 T3依赖于 RT1和 RT2。

    4.如果 RT1或 RT2为负值、则热敏电阻不工作、请尝试另一个热敏电阻。  

    5.计算器仅供参考。 请仔细检查电路板上的实际保护温度范围和温度曲线行为。

    谢谢、

    宁。