This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:VDD 和 VIN 之间的关系

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS53515, LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813845/tps53515-relation-between-vdd-and-vin

器件型号:TPS53515
主题中讨论的其他器件:TPS62150LM3881

您好!

我们希望在设计中按以下顺序从12V 输入生成3个不同的电源轨。

电源轨1:3.3V

电源轨2:1.8V 和0.9V

3.3V 上的电流要求接近10A、0.9V 接近8A、因此我们为 这两个电源轨选择了 TPS53515。 对于1.8V、电流要求非常低(小于1A)、因此我们选择 了 TPS62150。 最初、我们计划从12V 输入生成3.3V、然后从3.3V 输入生成0.9V、1.8V、以保持序列。

通过此计划,我们有以下查询:

查询1:

参考数据表后、我们观察 到 TPS53515需要 VDD 引脚上大于4.5V 的电压。 那么、对于0.9V 稳压器、我们可以将什么电压连接到 VDD 引脚、以便仍然满足该序列?

如果我将12V 电源轨连接到0.9V 稳压器(TPS53515)的 VDD 引脚、那么我们是否会面临任何序列违规? 因为从12V 开始进行3.3V 调节会有较小的延迟。 在此延迟之后,将在0.9V 稳压器 TPS53515的输入引脚上提供3.3V 输入 。 但是、如果我们将12V 连接到0.9V 稳压器的 VDD 引脚、则在输入电压可用之前、VDD 引脚将有12V 电压可用。 这是否会导致所需序列发生任何变化?

第二个查询:

从 TPS53515数据表的图33中可以看出,只有在 VREG 变为高电平后,使能引脚才能保持高电平。 在这种情况下、EN 引脚的预期连接是什么? 我们应该连接前一稳压器的输入电压或 PG 还是同一稳压器的 VREG? 请建议。

此致、

Vijetha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    1. 是的、您可以将12V 电压连接到两个 TPS53515。  将 EN 引脚保持在0.9V 稳压器的低电平、直到第一个 TPS53515的3.3V 电压可用。  您可以使用3.3V 电源的 PGOOD 输出来实现该目的。

    2.是,如上所述。  将3.3V 稳压器的 PGOOD 连接到0.9V 稳压器的 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个问题,我不是很清楚。 我所理解的是"您使用稳压器1从12V 生成3.3V 电压。 然后将稳压器1的 PGGOD 连接到稳压器2的 EN (0.9V 稳压器)、并将3.3V 连接到稳压器2"的电压输入引脚。 这将完全符合序列。

    我的问题是有关 VDD 引脚连接的问题。 如果我将12V 连接到稳压器2的 VDD 引脚、则在稳压器2的输入引脚上提供电压之前、VDD 引脚上将提供电压。 那么、这会影响定序吗? 您是否发现任何问题?

    2.了解稳压器2 (0.9V 稳压器)的 EN 连接。

    但是、我可以将什么连接到稳压器1的 EN 引脚? 只有在 VREG 可用后、EN 才会保持高电平。 我将在开始时仅具有12V 的输入电压。 那么、我应该将这个12V 连接到 EN 引脚吗? 如果我这么做、那么 EN 引脚将在 VREG 生成之前保持高电平。 那么、如何解决这种情况呢?

    此致、

    Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijetha、

    VDD 上的电压为12V 是可以的、因为 VIN 上的电压为12V。  只需保持 EN 为低电平、直到 VIN 准备就绪。  对于第一个转换器、您可以使用从 VDD 到 EN 的分压器、也可以使用您自己的逻辑来控制它。  您可能需要使用 LM3881等序列发生器在外部对其进行定序。  您也可以使用前一级的电源正常输出。  有多种选择。