This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:在应用三相 BLDC 电机驱动器时驱动 MOSFET 存在问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809830/lm5109b-problem-in-driving-mosfet-in-application-of-3-phase-bldc-motor-driver

器件型号:LM5109B

请查看所附的原理图、其中 LM5109BMA/NOPB 用作三相桥的栅极驱动器。IRF530PBF 用作 MOSFET 开关。

e2e.ti.com/.../PCB_2D00_BLDCDRVR_2D00_1918_2D00_1B_2D00_01.pdf

问题定义:在施加6步长 PWM 时电源短路。

设置信息:
->我们有10V 电源、电流能力为1A、连接到 CON11
->我们拥有具有足够电流能力的0V-60V 可变电源、该电源连接到 Vcc 的 CON2。
->我们有 MCU 卡、该卡连接到此驱动器板、用于为电机控制提供 PWM。
->没有为负载连接电机。

问题步骤:
步骤1:-已将 MCU 卡与电机驱动器板相连。
步骤2:-将10V 电源连接到 CON11并将其设置为10V。
步骤3:-将60V 可变电源连接到 CON2并将其设置为0V。
步骤4:-根据以下内容施加输入、未观察到电源短路

MCU_A MCU_~A MCU_B MCU_~B MCU_C MCU_~C 电源短路
情况1. 1 1 1 1 20kHz PWM 20kHz 完整 PWM Vcc=60V 时无短路
情况2. 1 1 20kHz PWM 20kHz 完整 PWM 1 1 Vcc=60V 时无短路
案例3. 20kHz PWM 20kHz 完整 PWM 1 1 1 1 Vcc=60V 时无短路

步骤5:-应用6步 PWM 并检查电源短路。从 Vcc=0V 到2V 未观察到短路。当我们将 Vcc 从2V 扫描到3V 时、电源开始短路。Vcc>3V 时、电源也保持短路。

我已经检查了死区、它的2us 已经足够了。我确定电源不会因为死区而短路、因为它已经足够了。我还验证了6步 PWM、它还可以。所以这不是软件问题。

我还验证了栅极驱动器 IC 的输出、并在那里检查死区。未观察到问题。栅极驱动器 IC 的 HO 和 LO 之间有足够的死区。

我需要支持以找到此问题的根本原因。


请告诉我所需的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi、

    感谢您关注 LM5109B。 我是高功率驱动器组的 AE、将帮助解决您的问题。

    从描述中可以看到、您已经确认了控制器的 PWM 输出和驱动器的栅极驱动信号。 对于2us 死区时间、不清楚为什么您会看到 VCC 到接地短路。

    如果未应用 PWM 信号、您是否确认增大 VCC 没有问题? 电路板上可能会出现意外错误、导致从 VCC 汲取过多电流。

    假设电路板连接和元件正确、我需要看到一些示波器波形、以便能够提供更好的建议。

    记录以下波形的示波器波形: 驱动器 LO、HO 和 HS 接地。 记录几个开关周期、并记录一个周期以确认时序和振幅。 在 VCC 为合理的高电平时记录。 同时记录驾驶员 LI、HI、LO 和 HO。 如果可能、使用差分探头记录 HO-HS。 还记录几个周期和一个周期。 确认所有3个相位的运行方式相同、并且时序符合预期。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:  

    我们一段时间没有收到您的意见、我们必须假设您已解决问题、因此将此主题标记为"已解决"。 如果是、请单击绿色按钮并分享分辨率以供其他 e2e 用户学习。  

    如果问题仍未解决、请通过进一步发布到此主题告知我们、我们将乐意提供帮助。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在拍摄 CRO 快照。

    一旦我得到、我将在这里发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi、

    每当您有其他数据和问题时、发布信息、我们将提供帮助。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi、

    为了帮助我们更好地管理我们的通信响应、如果我们可以关闭此主题、当您准备好附加信息后、您可以在该主题上发帖。

    此致、

    Richard Herring