This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720EVM:电源管理论坛

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172386/bq25720evm-power-management-forum

器件型号:BQ25720EVM

你(们)好

客户使用 BQ25720EVM 进行测试、  

将适配器 DC 设置为20V/6A 电流限制输入后、负载可增加至50W 而不触发 VSYS_UVP 保护;将负载添加至60W 将触发 VSYS_UVP。

当适配器 DC 设置为25V/6A 限流输入时、负载可增加到70W 而不触发 VSYS_UVP 保护;将负载添加到80W  将触发 VSYS_UVP。

如果我们将适配器设置为15V/6A、负载是否只能支持40W? 如果我们希望将负载支持90W、如何设置电阻器?

正在等待您的回复。

谢谢

星号