This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:320Ah 管理

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172108/bq25723-320ah-management

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:BQ25730BQ25731

您好!

您能否推荐 用于管理以下电池单元的解决方案?

1个单元:并联 40个包

1包:4S1P

输出:典型值为14.8V、最大充电电压为16.8V

容量:8Ah*40包=320Ah

最大放电:3c.

每个电池组都有保险丝和 PCM

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    您似乎需要多个并联的电池充电控制器。 BQ25723、BQ25730、BQ25731可能是不错的备选器件。

    此致、

    老虎