This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:电流限制

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910, TPS25947, TPS2597, TPS25982, TPS25981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171550/tps25910-current-limit

器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件: TPS25947TPS2597TPS25982TPS25981

您好!

我们有关于 TPS25910的一些问题:

 

  1. 我们可以使用哪种小于29.4k 欧姆的安全 RLIM 值?
  2. 电流限制是否存在低通滤波?
  3. 如果该器件跳闸达到任何限制、是否会锁存?

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    出现打印错误。 建议的 RILIM 最小值不是零、而是29.4K。

    选择超出推荐范围的 RILIM 可能会导致精度较差、客户应在该设置中使用并在其系统中进行评估。

    在电流限制期间、器件上的功率耗散会增加、这将导致器件热关断。 热关断后、器件将尝试重试。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    因此、建议电阻值在29.4k 或更高、但不降低任何值? 您提到的重试功能是否也适用于其他限制(热限制除外)?

    电流限制的低通滤波会怎么样?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    是高于或等于29.4K。 器件仅在因热关断特性而关闭时才会重试。

    我不理解低通电流限制滤波问题背后的动机以及这个问题。 滤波器应用于某个信号。 电流限制不是信号。 您对哪个信号感兴趣?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    我得到了一些澄清。 通过低通滤波、它们尝试确定当超过电流限制时器件跳闸的速度。

    例如:如果电流限制在10ns 内超过0.5A、然后电流回到低于电平以下、它会跳变吗?

    此外、只需确认: 此器件将在除热跳闸之外的所有跳闸时锁存?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    在电流限制期间、器件不会跳闸、它将尝试调节电流。 响应时间应约为100ms。 因此、如果电流超过电流限制10ns 并返回电流、器件将不会进入电流限制。

    另外、客户为什么要使用旧器件呢? 我们拥有 TPS25947、TPS25982、TPS2597、TPS25981等新一代器件、这些器件在成本、性能和空间方面都比 TPS25910进行了优化

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    响应时间是否有特定规格? 此外、为了确认、该器件将在除热跳变之外的所有跳变中锁存?

    我将检查我们是否可以移动到更新的器件。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    对于较新的器件、我们在数据表中提到了响应时间、但由于这是旧器件、因此不在数据表中。  是的、它将锁存热关断事件以外的事件。

    此致

    Kunal Goel