This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:您是否会根据我的要求推荐 LED 驱动器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813607/tlc59116-would-you-recommend-led-driver-for-my-requirement

器件型号:TLC59116

你(们)好

我想了解可支持低于我的要求的合适 LED 驱动器。

我发现 TLC59116比较近、但并不是最好的。

您是否认为 TLC59116是最佳建议?

要求

1. LED 通道数量:需要32个
2.每通道电流:最大200mA
   在最大电流时、同时点亮的 CH 数量为2 CH
   对于2通道或更多通道、最大限制为400mA 或更低
Tr / Tf:大约1us
4.我想监控每个通道的当前值
5.电流限制、温度关断功能
6.电流值调节功能(5mA 步长)

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有如此多通道的高通道电流。

    一个解决方法是将 TLC59116的2个通道一起使用以获得200mA 的电流。 但它无法调节电流、并且它使用 PWM。