请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 你(们)好
我想了解可支持低于我的要求的合适 LED 驱动器。
我发现 TLC59116比较近、但并不是最好的。
您是否认为 TLC59116是最佳建议?
要求
1. LED 通道数量:需要32个
2.每通道电流:最大200mA
在最大电流时、同时点亮的 CH 数量为2 CH
对于2通道或更多通道、最大限制为400mA 或更低
Tr / Tf:大约1us
4.我想监控每个通道的当前值
5.电流限制、温度关断功能
6.电流值调节功能(5mA 步长)
谢谢
此致、
Shidara