This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:具有并行源电压的反馈升压转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172072/tps61261-backfeeding-boost-converter-with-parallel-source-voltage

器件型号:TPS61261

我有一个设计、希望第二个(5V)电源与升压转换器的输出(1.2V 镍氢电池至3.3V)并联。 目标是让任一电源为器件供电。  TPS61261转换器是否会受到 USB 以5V 电压进行反馈的影响? 如果我将5V 降低至稍低的值、例如4.5V、那么它远低于所有引脚的最大额定电压、该怎么办?  

如果此升压转换器不是此应用的最佳选择、您能建议这样的选择吗? 或者对于这种双电源应用有更好的做法吗? 由于压降、我宁愿在升压转换器的输出端使用肖特基二极管。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TPS61261是否用于从1.2V 升压到3.3V?

    如果是这样的话、TPS61261的5V 电压是可以的、但没有任何裕量、所以我认为如果电压可以更低、比如4.5V、那会更好。  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、我将使用它从1.2V 升压到3.3V。 无论如何、我需要在我的5V 电源上使用一个保护二极管、因此我可以使用正向电压大约为0.5V 的硅二极管将其降至4.5V。 如果听起来我应该对转换器进行微调反馈、而无需将其置于关断模式、对吧? 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、还有一个问题需要澄清:如果我在器件未处于关断模式时向 OUT 施加4.5V 电压、那么4.5V 电压将不会传递到 VIN、对吧? 有一个内部二极管可以防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    是的、4.5V 正常、不会传递到 VIN。

    此致、

    Nathan