This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:回顾

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172384/tps566238-review

器件型号:TPS566238

尊敬的所有人:

我们决定在 TPS566238PRQF 中设计0.8V、1.1V 和1.8V 电源轨。

1)

请检查我们随附的原理图、以了解所选的电感器和输入/输出电容器吗?

2)

对于0.8V 版本,您能告诉我们负载(CPU)上是否有额外的2x 47uF_6.3V_X5R_0805电容器(用于去卷)+ 1x 大容量聚合物钽150uF ( 6TPS150MUD)。

您是否看到有关最大输出电容的任何配置问题?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zero、

    我们的数据表表表表8-2给出了建议的 LC 值。

    使用较低的电感可以获得更好的瞬态性能、 您可以对0.8V 和1.1V 电源轨使用1uH、而不是1.5uH。

    该表还列出了最大 Cout 建议、请查看。