This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:高侧 MOS Rdson

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172238/tlv62084-high-side-mos-rdson

器件型号:TLV62084

大家好、

我的客户希望知道 Vout 为2.8V 时 Vin 的最小值、因此他们需要知道高侧 MOS Rdson 的最大值。 在数据表中、它仅显示典型值120m Ω。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的参与。

    仅为了澄清:
    "当输出电压为2.8V 时、我的客户想知道 Vin 的最小值"

    它是否意味着器件仍低于100%占空比的最小 Vin。  如果是、也取决于输出电流。

    通常、我们不会共享数据表中未包含的信息。 此外、RDS on 值随 Tj 而变化。  

    我想了解客户。 您能否共享这些信息,您也可以通过 emial m-shaik@ti.com 共享这些信息

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    让我们通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Peter