This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:请推荐 LED 驱动器。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168436/tps92518-please-recommend-led-driver

器件型号:TPS92518

您好、TI 专家、

我的客户尝试找到可操作以下 LED 的 LED 驱动器;

e2e.ti.com/.../LEQ8.zip

这些是 R/G/B LED、具有高电流消耗、大约6A。

他们希望单独控制 LED、为单个 LED 供电、并为全部3个 LED 供电。

我在 TI.com 网站上找到了2个 IC。 您能否确认这些 IC 是否适用?

https://www.ti.com/product/TPS92518 双路降压 LED 控制器

https://www.ti.com/product/TPS92691 多拓扑 LED 驱动器

或者、您可以为我的客户推荐更合适的 IC。

我还有另外两个问题。

- LED 控制器和 LED 驱动器之间有何区别?

- TPS92518是双 LED 控制器。 它是否为每个 LED 驱动5A 电流? 还是同时驱动2个 LED 的5A 电流?

如果5A 电流同时用于2个 LED、我应该为每个 LED 推荐单个 LED 驱动器。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeong  

    您是否想分享项目和客户的一些信息? 为什么需要个人控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梅森:

    我不能在这里说,因为它是一个公开的论坛。 您可以向我发送您的电子邮件地址吗? 然后我们可以讨论更多内容。

    chase.jeong@arrow.com

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeong

    我将于下周通过邮件与您联系、因为我不在办公室。 要推荐器件、应用中的输入电压是多少?

    控制器和转换器之间的区别在于、转换器在 IC 内部集成了功率 FET、而控制器通常需要外部 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已移至邮件。 我将关闭这个。