This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:数据表中报告的最小电感器电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172388/tps92200-minimum-inductor-current-reported-in-datasheet

器件型号:TPS92200

注意:由于原始线程已删除、我将再次发布此问题、如下所示:

我的帖子在哪里?

我不会将原始线程中的所有消息包含在内(例如、要避免这些消息的消息会自动关闭)。

2022年4月7日  

尊敬的 TI 专家:

数据表(SLVSER4–2020年5月、第8.2.1.2.1段)指出:"对于 TPS92200、还建议电感器电流纹波大于300mA、以确保环路稳定性。
如果计算出的电感器电流纹波小于300mA。 建议使用更小的电感器。"

我在"TPS92200应用计算 V1.0.xlsx"中也发现了相同的要求。

您能否解释一下该值来自哪里? 它是否取决于输入电压和/或输出电压?

2022年4月11日 -  汤庭少  

您好!

TPS92200采用峰值电流控制方法、这意味着芯片需要获得足够的电感器峰值电流来实现稳定控制。 如果电流纹波太小、则控制环路可能不稳定。

该值是根据器件内部组件和经验推荐的值。 如果达到300mA、则在整个工作范围内、器件将正常工作。  

Robin

 

2022年4月11日  

尊敬的 Robin:

感谢您的回答。

注:对于下面的所有句子和公式、我指的是上面提到的数据表中的同一段落;在本 文档的最新一期 (2022年1月)中、它们也是相同的。

在我的应用中:

Vout = 9.7V

VIN (最大值)= 28.6V

Iout = 140mA ( 流经 LED 的电流)

因此、要在等式3中具有300mA、您必须具有大约21uH 的最大电感器值。  若要使该值作为公式2 (相同段落)的结果、则应大于2。

您可以通过类型的定义(相对于最大 LED 电流的电感纹波电流量)获得相同的结果、在我的应用中、Iout 大于双倍300mA。

同一段 指出 ,一般而言,建议的实物价值在0.2和0.4之间。 这是否意味着在我的应用中(更一般而言,对于 Iout 低于750mA 的所有情况,即300mA/0.4),不建议使用 TPS92200?

如果不是这种情况、您能否指定最大种类、也就是最小 Iout 值?

2022年4月12 日-  汤庭少  

您好!

首先让我检查一下、稍后再回复您。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tessitore

    在此处了解您的观点。 让我澄清一下有关300mA 纹波电流和类型的注意事项。

    如您所知、TPS92200采用峰值电流模式控制、这意味着与电压模式控制相比、感应电感器电流可实现更快的调节。 在这里、如果不满足300mA 电感器电流、系统的运行方式将更像电压模式控制、并且在电流补偿参数下、它可能会导致不稳定条件。 这就是 TI 要求用户在设计阶段满足300mA 电感器电流纹波要求的原因。

     但是,也有人提到,纹波库应在0.4之内。 这是为了降低电感器、内部 FET 和其他无源组件上的损耗。 通常、较大的纹波电流会导致更高的直流/交流电感器损耗和 FET 开关/传导损耗。 但这里是一个通用范围、对于低电流条件、热性能不是一个大问题。

    基本上、300mA 纹波电流的要求比同类产品的要求具有较高的优先级。 希望这对您有所帮助。