This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:用于 PMID 为5V/3A 升压供电

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4496, BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813849/bq25895-for-pmid-to-supply-boost-5v-3a

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:PMP4496

我正在查看我们的参考设计- 具有快速充电器输入的 PMP4496 USB-C DRP 移动电源参考设计。

http://www.ti.com/tool/PMP4496

BQ25895在该设计中、但它们使用额外的升压 IC 来替代原始的充电器升压功能。 这使我感到困惑。  

不确定该设计注意事项是什么。 我想向您咨询我们是否可以移除升压 IC - TPS61235和 MOSFET CSD25310*2。

它应该被充电器的升压功能所取代。 我的建议是将 OTG 连接到 MCU 的 GPIO 上、并让 PMID 在 VBUS 上应用5V/3A。  

如果有任何问题、请给我更正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BeMyself、

    BQ25895可将其直流/直流转换 器用作降压转换器、将电池从 VBUS 充电至 BAT、或用作升压转换器、以提供从 BAT 到 PMID 的5.XV 电压、而不是同时提供这两者。  在此设计中、需要将 OTG 升压电压应用回输入(VBUS)轨而不 是 PMID。  此外、 从降压模式切换到升压模式时会有延迟。  

    此致、

    Jeff