This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:重叠保护

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813813/ucc21540-overlap-protection

器件型号:UCC21540

您好!
重叠保护可通过引脚 DT 上的 RDT 电阻器激活。 将 DT 引脚短接至 GND 时的死区时间是多少?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    我们不建议将 DT 连接到 GND、因为该引脚会尝试将自身调节到0.8V、如果连接到 GND、则会向 ICCIq 增加~1mA。 最小 DT 设置为从 DT 到 GND ~1k Ω、这将增加 CHA 和 CHB 之间的~10ns 死区时间。 任何低于1k 欧姆的值都不会显著改变重叠时间。  

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John