This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170080/tlv1117-searching-ti-solution

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

大家好、

是否可以询问以下稳压器是否具有可推荐的较小封装? (SOT89TM)
TLV1117-33IDCYR 800mA 3.3V SOT-223 SMD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    TLV1117不采用 SOT-89封装、其最小的封装选项为 SON 4mm x 4mm。  

    我可以为您提供另一种 LDO、但我需要一些更多信息:

    您的输入电压是多少?

    2.您的输出电流是多少?  

    3.重要的参数是什么? (PSRR、IQ、噪声等)

    4.您是否需要封装来具有引线?

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德烈斯

    感谢您的支持!

    1. 您的输入电压是多少? 5.
    2. 您的输出电流是多少? 至少300mA
    3. 重要参数是什么? (PSRR、IQ、噪声等)噪声
    4. 您是否需要封装来具有引线? 小于 SOT223
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    鉴于 提供的规格、我建议 采用 SOT-23封装且 噪声极低的 TPS7A2033PDBVR。  

      TLV1117-33IDCYR TPS7A2033PDBVR
    通用器件型号 TLV1117 TPS7A20
    输出电流(最大值)(A) 0.8. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 15. 6.
    输入电压(最小值)(V) 2.7. 1.6.
    固定电压(V) 3.3. 3.3.
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    28. 60
    噪声(uVrms) 411. 7.
    精度(%) 3.75 1.5
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    1200 110
    Iq (典型值)
    (mA)
    1.7. 0.0065
    输出电容器类型       非陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    104.3. 187.1
    封装尺寸:mm2 46 mm2:7 x 6.5 (SOT-223|4) 5 mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)

    此致、

    安德烈斯