This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式 POE bt PD 设计支持

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23287, TPS23730, TPS2372, TPS2373, TIDA-050023, PMP20878, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171620/isolated-poe-bt-pd-design-support

主题中讨论的其他器件:PMP23287TPS23730TPS2372TPS2373TIDA-050023PMP20878PMP20859PMP

你(们)好。

我们正在开发一种新的隔离式 POE bt PD 设计、以支持高达51W 的功率。

您是否有推荐的具有专用 PD、隔离式直流/直流转换器和理想二极管的解决方案?

DC-DC 所需的输出电压为24V。

 

此致、

伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibram、

    感谢您与我们联系!

    PMP23287 是一 款隔离式24V、2.5A (具有 PoE 的2.125A、具有适配器的2.5A)有源钳位正向转换器参考设计。 它使用额定功率为51W 的 TPS23730、其整流器应用半 FET 桥。

    您可以通过  https://www.ti.com/tool/PMP23287找到包括原理图、测试报告等在内的产品系列

    如有任何疑问、请随时与我们联系。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回复。

    TPS23730RMT 无库存。 您是否有任何基于 TPS2372的参考设计符合我在上述要求?

    此致、

    伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibram、

    我们没有 适合您的情况的 TPS2372参考设计。

    同时、您应该能够根据修改后的 TPS2373参考设计来设计电路板。 TPS2373和 TPS2372具有多种相似性。 也不难更改输出电压。

    TIDA-050023 (12V、51W、反激式、TPS2373): www.ti.com/.../TIDA-050023

    PMP20878 (24V、71.3W、ACF、TPS2373): https://www.ti.com/tool/PMP20878

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您是否建议抓取  PMP20878 并将 IC 更改为 TPS2372、以符合我的要求? 似乎是一个可行的选项、因为它会丢失 我们根本不需要的主侧适配器优先级功能。

    此致、

    伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ibram、

    我不认为将 TPS2373替换为 TPS2372可以使 PMP20878正常工作。

    主要问题是 TPS2373具有高级启动电路(VC_OUT 引脚)、无需 PWM 控制器(UCC2897ARGPR)即可启动。 因此  PMP20878不使用 UCC2897ARGPR 的 VIN 引脚。 虽然 TPS2372没有启动 电路、但当您在 PMP20878板上使用 TPS2372时、可能会导致 PWM 控制器无法加电。

    您可以参考采用 TPS2372的 PWM 控制器配置的 PMP20859设计。   

    e2e.ti.com/.../PMP20859_5F00_RevF_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您能否推荐具有24V、3A 输出和37至60V 输入范围的 EVK? ACF 控制器。 它不必与  TPS2373和 TPS2372配合使用。

    在这种情况下、我可以购买两个 EVK 来评估该解决方案。

    此致、

    伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您能否推荐具有24V、3A 输出和37至60V 输入范围的 EVK? ACF 控制器。 它不必与  TPS2373和 TPS2372配合使用。

    在这种情况下、我可以购买两个 EVK 来评估该解决方案。

    此致、

    伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibram、  

    24V 3A 为72W 输出功率、到 目前为止、TI 的额定功率仅包含 TPS2372-4和 TPS2373-4。 其他芯片的功率低于51W、需要双 PD 解决方案。

    我 认为具有24V 3A 输出的唯一单 PD 解决方案是 PMP20878 (24V、71.3W、ACF、TPS2373): https://www.ti.com/tool/PMP20878

    TPS2373-4EVM (14V 5A)可直接在线订购。 我认为您的销售团队需要申请 PMP 板。 我会将 TI 销售团队的信息发送到您的电子邮件中。

    2023年1月17日更新:我们在相对较长的时间内未收到您的回复、我已向您发送了销售团队信息。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang