请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:TIDA-01093、 BQ76940、 TIDA-00792、 TIDA-00255
尊敬的所有人:
请建议减少电池。 此应用适用于20节电池。 但我需要15节电池的 BMS。 如何减少电池节数是指一些设计。
我使用的是应用手册- TIDA-01093
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
请建议减少电池。 此应用适用于20节电池。 但我需要15节电池的 BMS。 如何减少电池节数是指一些设计。
我使用的是应用手册- TIDA-01093
您好、Furkan、
如 David 所述、对于15节电池、不需要堆叠式解决方案、BQ76940可以支持15节电池。 对于高侧开关应用、请参见 TIDA-00792;对于低侧解决方案、请参见(EVM)或 TIDA-00255。 BQ76940将提供3个温度传感器。
如果您需要 TIDA-01093等堆叠方法来提供4个温度传感器、则可以在一个器件上使用8节电池、而在另一个器件上使用7节电池。 有关减少电池节数的信息、请参阅 BQ76930数据表第8.1.1节。