This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930、TIDA-01093

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76940, BQ76930, TIDA-00792, TIDA-00255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813286/bq76930-bq76930-tida-01093

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093BQ76940TIDA-00792TIDA-00255

尊敬的所有人:

请建议减少电池。 此应用适用于20节电池。 但我需要15节电池的 BMS。 如何减少电池节数是指一些设计。

我使用的是应用手册-  TIDA-01093

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、
    我建议您查看 BQ76940、BQ76930的15s 版本(相同系列的监视器)。
    这里、您将看到 15个"准备就绪"的参考日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用的是 bq76940。 但我需要 bq76930,根据我的要求。 因此、请建议减小电池节数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    如 David 所述、对于15节电池、不需要堆叠式解决方案、BQ76940可以支持15节电池。  对于高侧开关应用、请参见 TIDA-00792;对于低侧解决方案、请参见(EVM)或 TIDA-00255。  BQ76940将提供3个温度传感器。

    如果您需要 TIDA-01093等堆叠方法来提供4个温度传感器、则可以在一个器件上使用8节电池、而在另一个器件上使用7节电池。  有关减少电池节数的信息、请参阅 BQ76930数据表第8.1.1节。