This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:VOTG_BAT

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172155/bq25886-votg_bat

器件型号:BQ25886
主题中讨论的其他器件:BQ25883BQ25882

您好!

让我来询问一下 VOTG_BAT、它是启用 OTG 模式所需的最小电池电压。  这是否意味着 VBAT_LOWV_RISING 最大值为6.3V 时也是如此?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我也在 部分中询问 VVBUS_Present  8.3.5.它是否与 VVBUS_UVLO_RISING 相同?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    没有、它们都不同。 我们将在未来的数据表版本中添加 VOTG_BAT。  

    此致、

    林红  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 林红、

    感谢您的回答。 我了解并可以在 bq25882和 bq25883数据表中找到相同的参数。

    此致、

    Satoshi