This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099 (SN1807032FDS)输出电压负载调整率较差。 当输出负载为130mA 时、输出电压将下降0.15v、输出电压将下降到4.85v。 我们认为压降如此大的电压是异常的。

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813630/tps61099-tps61099-sn1807032fds-output-voltage-load-adjustment-rate-is-poor-when-the-output-loads-130ma-load-the-output-voltage-will-drop-by-0-15v-and-the-output-voltage-will-drop-to-4-85v-we-think-it-is-abnormal-to-drop-such-

器件型号:TPS61099

TPS61099 (SN1807032FDS) 输出电压负载调整率较差。 当输出负载为130mA 时、输出电压将下降0.15v、输出电压将下降到4.85v。 我们认为压降如此大的电压是异常的。

TPS61099 (SN1807032FDS)  当负载为空载时、输出电压为5.0V、
当输出负载为130mA 时、输出电压将下降0.15v、输出电压将下降到4.85v。
为什么添加如此小的负载会导致输出电压下降这么多?
我们尝试增大输出电容不会改变问题?
我们认为压降如此大是异常的、请帮助分析此问题、谢谢!

e2e.ti.com/.../SS2_2D00_SCH_5F00_ChargingCase.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61099(SN1807032FDS) 输出电压负载调整率较差。 当输出负载为130mA 时、输出电压将下降0.15v、输出电压将下降到4.85v。 我们认为压降如此大的电压是异常的。

    TPS61099(SN1807032FDS)  当负载为空载时、输出电压为5.0V、
    当输出负载为130mA 时、输出电压将下降0.15v、输出电压将下降到4.85v。
    为什么添加如此小的负载会导致输出电压下降这么多?
    我们尝试增大输出电容不会改变问题?
    我们认为压降如此大是异常的、请帮助分析此问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark:

    请注意、TPS61099在轻负载期间具有突发模式(与 PFM 类似)。 满负载时、VOUT 离子突发模式通常比目标值高3%。 这是正常的。  

    我是否可以知道有关整个负载范围的 Vout 精度的要求?