This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:OVP2请求

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172257/ucc28056-ovp2-quetions

器件型号:UCC28056

您好!

 

我的客户对 UCC28056 OVP2有一些问题。

1。
OVP2跳闸后、是否会自动恢复?

2.
如果1)为是、则数据表仅指定1Vth 值 V_Ovp2Th、而 OVP1具有2Vth 上升和下降值。
OVP2 Vth 是否具有迟滞?

3.
根据数据表计算、最大 OVP2跳变点为1.148 * 401 = 460V (1.148是 V_Ovp2Th 的最大值)。
但在数据表示例和 EVM 中选择了额定电压为450V 的电容器。
他们觉得450V 额定电压还不够。 如何思考?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    在 OVP2跳闸后、它是否会自动恢复?

    是的、关闭1秒后、它将自动重新启动。

    如果1)为是、则数据表仅指定1Vth 值 V_Ovp2Th、而 OVP1具有2Vth 上升和下降值。
    OVP2 Vth 是否具有迟滞?

    无需迟滞、因为3个连续周期的 OVP2会导致1秒关断。

    根据数据表计算、最大 OVP2跳变点为1.148 * 401 = 460V (1.148是 V_Ovp2Th 的最大值)。
    但在数据表示例和 EVM 中选择了额定电压为450V 的电容器。
    他们觉得450V 额定电压还不够。 如何思考?

    OVP2用于在 VOSNS 引脚上的主要方法不起作用的情况下独立检测输出 OVP、例如 VOSNS 分压器损坏或卡住。
    在这种情况下、OVP 将是瞬态条件、因为 Vout 可能会在很短的时间内上升。  大多数450V 电容器可以在短时间内承受轻度 OV。
    在 OVP2检测之间的关断时间为1秒时、450V 电容器上最坏情况下的 OV 应力将很小。

    此致、
    射线