This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:负电流限制

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172353/tps62135-negative-current-limit

器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件: TPS568215

您好!

TPS62135数据表规定“负电流限制”= 1.5A (典型值)。
PS568215数据表规定“电流限制(低侧负)”= 3A (典型值)。
尽管参数名称不同、但两个规格的含义是相同的?

此致

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    是的、负电流限制是指器件处于 FPWM 模式(在 TPS568215中也称为 FCCM)、并且电感器电流在轻负载时变为负电流、以保持连续。

    这两种规格都在讨论相同的东西。

    谢谢、

    Joseph