This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:改善瞬态响应

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172301/tps548d22-improve-transient-response

器件型号:TPS548D22

您好专家、

客户的瞬态响应时间要求为0-30A、1A/us、100us 以内。

它们使用了两 个 TPS548D22、1V 和3.3V、相应的响应时间为192.8us 和326.2us。  

他们正在测试不同的 CFF、但它可能无法以较小的值进行波特图测试。   

您是否会建议我们还可以做些什么来缩短电路中的响应时间?

  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我想了解您和客户对"响应时间"的定义、以便更好地回答问题。

    我之所以提出这一要求、是因为您提供的1V 波形显示输出电压在大约40μs μ s 内恢复到 VOUT 的+/- 5mV (0.5%)范围内、远低于100μs μ s 规格、而3.3V 在大约60μs μ s 内恢复到+/- 20mV 以内。

    100μs 典型的"恢复时间"规格是输出电压返回到其最终电压+/- 1%所需的时间、两者都完全符合 μ s 规格。

    如果您可以分享您描述的波特图、这些也会很有帮助。

    但是、对于3.3V 设计、

    我建议:

    1) 1)取下前馈电容器(C208)

    2) 2)将 R418从4.64kΩ Ω 更改为110kΩ Ω、以将3.3V 设计中使用的基准电压从0.6V 增加为1.1V、并将 R404从45.4kΩ Ω 更改为20kΩ Ω、以使用1.1V 基准将 VOUT 设置为3.3V。  这将减少反馈衰减、从而使环路对前馈电容器的依赖程度降低高频时的反馈衰减。

    3) 3)将 R417从4.64kΩ Ω 更改为12.1kΩ Ω 应显著减少初始输出电压偏移并加快恢复速度。  

    这些组合变化应将 VOUT 到 FB 的反馈衰减从5.5:1减少到3:1、而增加的纹波时间常数可在无需前馈电容器的情况下改善响应时序、前馈电容器的长时间时间常数会减慢输出电压的最终恢复。

    如果稳定时间仍然不是客户想要的、我建议尝试移除2 100μF 个 μ F 电容器、这样会增加带宽并可能改善相位裕度、因为我估计的环路交叉频率相当低。

    对于1.0V 设计、

    我会推荐

    1) 1)移除前馈电容器(C11)

    2) 2)将 R4从4.64kΩ Ω 更改为75kΩ Ω、以将基准电压从0.6V 更改为1.0V、并将 R10更改为0Ω Ω、从而消除了反馈衰减和对前馈电容器(C11)的需求

    470μF 这仍然不符合其恢复时间要求、我建议移除2个2 μ F 输出电容器。