This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3966:结至电路板热阻

Guru**** 2648875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3966

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807830/lp3966-junction-to-board-thermal-resistance

器件型号:LP3966

您好、E2E、

我们的客户正在寻找 LP3966ES-ADJ 的结至电路板热阻。

谢谢!

此致、
卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    在 TI 收购之前、LP3966最初由 National Semiconductor 发布。 似乎尚未对该系列执行完整的热建模。 我将提交此器件的热性能信息。 请最多允许两周时间完成建模。

    同时、请注意、对于任何线性稳压器电路板布局、都会对热性能产生重大影响。 我们的标准热性能信息在 JEDEC Hi-K 电路板上建模、以便提供标准化布局和测量技术、用于进行比较。 以下应用报告详细介绍了电路板布局如何影响线性稳压器的热性能。

    www.ti.com/.../slvae85.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供相关信息。 我们还向客户告知了2周建模时间和共享应用报告。

    此致、

    卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    当我们等待建模结果时、我只是想检查一下您是否对应用报告有任何疑问。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的更新。 到目前为止、我们的客户对应用报告没有疑问。

    此致、

    卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    目前有大量的热模型。  我将在收到其他信息时向您提供更新。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    热建模现已完成:

    θ JA

    22.1 C/W

    Theta JC、顶部

    34.6 C/W

    Theta JB

    5.7 C/W

    PSI JT

    3.1 C/W

    磅/平方英寸 JB

    5.6 C/W

    Theta JC、底部

    1.4 C/W

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供信息。

    此致、

    卡尔·拉米雷斯