This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电池电量为零

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172500/bq4050-battery-power-is-zero

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

您好!

你好。

客户使用 BQ4050进行电源监控和电池保护。 该电池是四节3.7V 串联锂电池。

BQStudio 显示每个电池的总电压和电压正确、但显示的功率为0%。

您能帮助解决这个问题吗? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray Vincent、

    我将需要更多信息来了解他们的测试是什么以及他们对测试的期望。 他们是否已完成 GPCCEDV 工具以查找最合适的 CEDV 系数? 它们是否使用电量监测计循环电池? 他们是否对数据闪存设置中的监测计进行了任何其他配置更改?

    如果他们可以共享其.gg 文件以及简短的测试日志、这将很有帮助。

    此致、

    Wyatt Keller