This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87335Q3D:CSD87330Q3D、CSD87335Q3D

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A, CSD87330Q3D, CSD87335Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812854/csd87335q3d-csd87330q3d-csd87335q3d

器件型号:CSD87335Q3D
主题中讨论的其他器件:TPS51285ACSD87330Q3D

我设计了一个使用 TPS51285A 的3.3V/5V 转换器。

我已为此 设计选择了 CSD87330Q3D。  输入电压为8.4V - 12.6V。 输出电流为15A。 OCP 值设置为18A。 选择的电感器为1.2uH。

现在、我已经介绍了部件 CSD87335Q3D。 我想使用该器件而不是 CSD87330Q3D。

对于我的新设计、输出电流变为18A。 OCP 将为20A。 我可以将此新 IC 用作直接替换吗?

如果我需要更改组件,您能否与我分享任何用于计算的 Excel 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    感谢您提出问题。 CSD87330Q3D 和 CSD87335Q3D 这两款电源块器件是引脚对引脚兼容的器件。 CSD87335Q3D 的 RDS (on) MOSFET 低于 CSD87330Q3D。 我将此请求转发给 TPS51285A 控制器的应用团队、以帮助您进行适应 CSD87335Q3D 所需的任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    您的设计中的 OCP 限值将为20A。 在 TPS51285中、OCP 限值由谷值电感器电流设定、这意味着流经 FET 的电流可高于20A。 根据数据表、CSD87330Q3D 最大工作电流为20A。  

    因此、将 CSD87335替换为 CSD87330并不安全。  

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    理解不好。

    我想用  CSD87335替换 CSD87330。

    如果我将负载电流从15A 增大到18A、并且 OCP 从18A 变为20A

    1.can 我使用 CSD87335而不是 CSD87330?

    2.我是否需要更改电感器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

    希望团队能快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    好的、我明白了您的观点...

    1.是的、CSD87335非常适合您。

    2.如果只更改 MOSFET,则无需更改电感器值。 只需注意、饱和电流和额定 IRMS 应该足以支持更高电流的设计。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    但是、当我进行计算时、理论上电感值会根据负载变化。  

    因此,您实际上可以说,如果 电 感的直流电流和饱和电流足够,则可以将设计为15A 的电感值用于18A 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您的应用程序团队提供的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajna、

    通常、建议电感器电流纹波为0.2~0.4的最大负载电流。 因此、当您输入更高的负载电流时、您的电感值与方程式不同。

    可以在这里保留相同的指示器。

    此致、

    Hao