This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:VBUS 电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170617/bq25890-vbus-voltage

器件型号:BQ25890

I 短接 D+和 D-。 IC 将其检测为 USB DCP (3.25A)。

如果我连接 VBUS = 12V、会出现什么情况? 它是否仍然可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    是的、在 D+/D-短接后、充电器将在 VBUS 处使用12V 电压。 通过短接 D+/D-、您将强制充电器检测 USB DCP、从而设置适当的输入电流限制(3.25A)。  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、wha 是两种模式之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    可调节高电压 DCP 是下面数据表部分中描述的握手过程的一部分。 如果 D+/D-短接、则无论 VBUS 处的电压如何、该过程都会导致 USB DCP。 可调节 HVDCP 与能够响应握手通信的特定充电器一起使用。 但是请记住、BQ25890 可能无法自动与您找到的任何 HVDCP 适配器配合使用。

    有关更多详细信息、请查看以下主题:

    线程1

    线程2

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) USB DCP 只能在适配器的固定 VBUS 电压下工作、对吧? 它可以是5V 还是12V?

    2) 2) MaxCharge 是 一种可调节 HVDCP。 可以根据握手在5V 至9V/12V 的范围内分步调节 VBUS、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、那么 使用 MaxCharge 的优势是什么?

    如果我想用大电流快速充电、我只是一个带12V 电压的辅助器件、它是否更方便?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    1) 1) USB DCP 检测取决于适配器的内部 D+/D-连接。 DCP 检测未考虑 VBUS 电压、因此5V 和12V 电压都可以正常工作。

    2) 2) MaxCharge 适配器不易 使用、因此我不推荐使用、但它们与握手过程兼容。  

    12V DCP 适配器将是  使用我们的器件的高电压/高电流充电应用的良好解决方案。  

    此致、

    James