This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640EVM:负电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172412/lmr33640evm-negative-voltage

器件型号:LMR33640EVM

大家好、

在随附的原理图中、您能否使用 EVM 确认这是否适用。

基本上、客户希望负电压为-/+5V。   他们是否需要订购第二个 LMR33640EVM 并将两个卡之间的连接设置为+5V 和-5V?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    有关 IBB 转换和操作的更多详细信息、请参阅此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf)。

    您在 PSPICE 上显示的连接看起来正确。 电源连接至0V。 对于降压转换器、电源连接在 VIN 和 GND 之间。 对于 IBB 转换器、电源连接在 VIN 和-VOUT 之间。

    另外还需要提及的是、由于该负电源与正电源轨一起使用、因此请查看第7.4节中的输出钳位。  

    此致、

    Jimmy