This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:环路稳定性仿真

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171296/lmr33630-q1-loop-stability-simulation

器件型号:LMR33630-Q1

你(们)好

您能帮我提供 以下 LMR33630BQRNXRQ1电路的环路稳定性仿真结果吗? 负载电流为680mA~2A 范围。

OEM 要求我的客户提供 环路稳定性报告、但他们没有进行测试的设备。 我想 首先向客户提供环路稳定性仿真。  

如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    我建议使用与工作台数据相关的 webench、您可以根据客户的特定 组件选择来调整原理图。

    在评估环路响应时、请确保输出电容考虑直流降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马歇尔  

    我尝试通过 Webench 仿真环路稳定性、但  在 Webench 中没有 actaull 环路稳定性选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shawn、您好!

    您可以在第一个选项卡中找到所有关键环路分析图(自定义、系统信息)。