This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:设计中的测量分流器位置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171915/bq28z610-measurement-shunt-position-in-design

器件型号:BQ28Z610

大家好、

在我的公司 中、我们使用 BQ28Z610设计 BMS、该示例当前与 SLUSAS3D 中的应用示例不同、但我们 不会更改它以简化布局。
在我们的 BMS 中 、电流测量计算平衡电流和 BQ 的其他消耗、因为其电流 流经分流电阻器。 在图中、您可以看到测量值位于 BQ 之前、因此其电流可以流经分流器。  负载连接到 LGND、但未显示在原理图上。

如果我们这样设计,我们会考虑什么问题或考虑 因素? 检测到额外的电流不会影响 BQ 状态机并导致错误?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细解释一下您要做什么?

    感应电阻器 R14使用与 IC 接地不同的接地端来增加额外的抗噪性能非常重要。 bq28z610已经使用我们的布局指南进行了测试。  



    bq28z610附带一个用于通过感测电阻(分流电阻)进行电流测量的集成 ADC、 "在我们的 BMS 中 、电流测量会计入平衡电流和 BQ 的其他消耗、因为它的电流 会流经分流电阻器"

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、抱歉 我不小心作出了澄清。
    我们的逻辑设计与典型应用电路不同、因为 VSS 和滤波器的接地连接到 PACK-而不是 BAT-。
    如下图所示:



    我们无法遇到噪声、但担心 BQ 会 进入 错误状态或检测异常、因为 IC 的功率(包括平衡电流)将流经 我们设计中的分流电阻器。

    我们是否需要以 任何成本更改设计? 你有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我不将 IC 的 VSS 连接到电池组的唯一原因是、当充电器未连接但电池仍连接时会发生什么情况? BQ IC 是否仍会通电? 通常情况下、您希望监测计在电池连接时运行、即使未连接充电器也是如此。

    我建议您将 VSS 和 IC 的滤波器与 Cell 保持连接。 您可以使用网带将 GND 和 Cell 短接、并将 GND 用于 BQ IC 和滤波器。 这样、只保留 Rsense 的电芯。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ 保持受电状态、因为其 VSS 通过分流器连接到电芯-。 那么、我们还没有其他需要担心的东西吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    它取决于应用的最大电流。 对于低电流应用,这一点不是很重要。 问题是、我们的 ADC 接地基准测量的变化取决于流经感测电阻的电流量、如果以 PACK-为基准。 这会引入测量和监测误差。

    此致、
    何塞·库瑟